.DBIT
1ビットのビット領域を確保します。
[指定形式]
シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
[ネーム]
[; コメント]
[機能]
-
[詳細説明]
本疑似命令はビット・セクション内でのみ記述できます。
ビット・セクション内で1ビットのビット領域を確保する際に使用します。
確保したビット領域の内容は不定です。
シンボル欄にネームを記述した場合,アドレスとビット位置を値として持つビット・シンボルとして定義します。
[使用例]
.BSEG
BSYM1 .DBIT ; 1ビットのビット領域を確保する
.DBIT ; 1ビットのビット領域を確保する
BSYM2 .DBIT ; 1ビットのビット領域を確保する
.CSEG
SET1 BSYM1
CLR1 BSYM2