SFRへ文字列を書き込みます。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdio.h>
int __far puts(const char __near *s);
int __far _COM_puts_f(const char __far *s);
[戻り値]
0を返します。
putchar関数が-1を返した場合は-1を返します。
[詳細説明]
putchar関数を使用してSFRへ文字列sを書き込みます。文字列の終端null文字は書き込まず,代わりに改行文字を書き込みます。