文字列を整数(long long int型)へ変換します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
long long int __far atoll(const char __near *nptr);(C99)
long long int __far _COM_atoll_f(const char __far *nptr);(C99)
[戻り値]
部分文字列が変換できた場合,変換された値を返します。変換できなかった場合,0を返します。
オーバフローが生じる場合,正ならLLONG_MAX,負ならLLONG_MINを返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoに設定します。
[詳細説明]
nptrの指す文字列の最初の部分をlong long int型の10進数表現に変換します。