Everything
1.4.2 アセンブラの最大値

ソースプログラムを作成する際は、この翻訳限界の範囲で作成してください。

表 1.2

アセンブラの翻訳限界

 

項目

翻訳限界

1

1行文字数

32760文字

2

シンボル長

1行文字数*1

3

シンボル数

制限なし(メモリ容量に依存)

4

外部参照シンボル数

制限なし(メモリ容量に依存)

5

外部定義シンボル数

制限なし(メモリ容量に依存)

6

セクションの最大サイズ

0FFFFFFFFHバイト

7

セクション数

65265個(デバッグ情報あり)、65274個(デバッグ情報なし)

8

ファイルインクルード

ネストは30レベル

9

文字列長

1行文字数*1

10

ファイル名の文字数

1行文字数*1

11

環境変数設定文字数

2048バイト

12

マクロ定義数

65535個

注 1.

同じ行に指定した文字列の長さにより、これよりも小さい値となります。