Everything

 

-file_inline


<コンパイル・オプション / 最適化オプション>

[指定形式]

-file_inline=<ファイル名>[,…]

 

[詳細説明]

-

V2.00で、本オプションは無効になりました。指定した場合、無視されますが、従来バージョンとの互換性のためエラーにはなりません。

[備考]

-

C(C99)ソースの場合は、代替機能である-merge_filesオプションが使用できます。-file_inlineに指定していたファイル(-file_inline_pathを併用していた場合は、パス名を含めて)を、ソースファイルのひとつとして追加してください。

-

-merge_files機能には、いくつか注意点があります。-merge_filesオプションの[備考]欄も参照してください。