Everything

 

-asmcmd


<コンパイル・オプション / アセンブル・リンクオプション>

[指定形式]

-asmcmd=<ファイル名>

 

[詳細説明]

-

asrxに渡すアセンブラオプションをサブコマンドファイルにより指定します。

[例]

ccrx -isa=rxv1 -asmcmd=file.sub sample.c

と記述した場合、以下の2行のコマンド記述と同じ意味になります。

ccrx -isa=rxv1 -output=src sample.c
asrx -isa=rxv1 -subcommand=file.sub sample.src

[備考]

-

本オプションを複数回指定した場合、指定したすべてのサブコマンドファイルが有効となります。