Everything

-subcommand


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / サブコマンドファイルオプション>

[指定形式]

-subcommand = <ファイル名>

 

[詳細説明]

-

オプションをサブコマンドファイルで指定します。

-

サブコマンドファイルの書式は以下の通りです。

-

<オプション> {= | △}[<サブオプション>[,…]][△&] [;<コメント>]

-

オプションとサブオプションの区切りは、=の代わりに空白も指定できます。

-

inputオプションの場合は、サブオプション区切りに空白を指定できます。

-

サブコマンドファイル内では1オプション/行で指定します。

-

サブオプションを1行に記述できない場合は、&を用いて継続指定できます。

[例]

-

コマンドライン指定

rlink file1.obj -sub=test.sub file4.obj

-

サブコマンド指定

input    file2.obj file3.obj      ;ここはコメントです。
library  lib1.lib, &              ;継続行を指定します。
lib2.lib

-

サブコマンドファイルで指定したオプション内容を、コマンドライン上のサブコマンド指定位置に展開し、実行します。

-

ファイルの入力順序は、file1.obj, file2.obj, file3.obj, file4.objになります。