セクションアドレス演算子の一覧を表 4.11に示します。
|  |  |  | 
| 
1 | 
__sectop("<セクション名>") | 
<セクション名>の先頭アドレスを返します。 | 
| 
2 | 
__secend("<セクション名>") | 
<セクション名>の先頭アドレスに、<セクション名>のサイズを加算した値を返します。 | 
| 
3 | 
__secsize("<セクション名>") | 
<セクション名>のサイズを返します。 | 
[型]
__sectop の型は、void * です。
__secendの型は、void * です。
__secsizeの型は、unsigned long です。
 
[例]
例1: __sectop, __secend
| #include <machine.h> #pragma section $DSEC static const struct {    void *rom_s; /* 初期化データセクションのROM 上の先頭アドレス */     void *rom_e; /* 初期化データセクションのROM 上の最終アドレス */     void *ram_s; /* 初期化データセクションのRAM 上の先頭アドレス */ } DTBL[]={__sectop("D"), __secend("D"), __sectop("R")};  #pragma section $BSEC static const struct {    void *b_s; /* 未初期化データセクションの先頭アドレス */     void *b_e; /* 未初期化データセクションの最終アドレス */ } BTBL[]={__sectop("B"), __secend("B")};#pragma section #pragma stacksize si=0x100 #pragma entry INIT void main(void); void INIT(void) {    _INITSCT();     main();     sleep(); } | 
 
例2: __secsize
| /* size of section B */ unsigned int size_of_B = __secsize("B"); | 
[備考]
PIC/PID機能が有効なアプリケーションの場合、__sectopおよび__secendはリンク時のアドレスで処理します。
PIC/PID機能の詳細は、picおよびpidオプションと、「8.5  PIC/PID機能の利用」の項目をそれぞれ参照してください。