Everything
7.4.2 <assert.h>

プログラム中に診断機能を付け加えます。

種別

定義名

説明

関数

(マクロ)

assert

プログラム中に診断機能を付け加えます。

 

<assert.h>で定義される診断機能を無効にするためには、<assert.h>を取り込む前にNDEBUGというマクロ名を#define文で定義してください(#define NDEBUG)。

注

assertというマクロ名に対して#undef文を使用すると、それ以降のassertの呼び出しの効果は保証しません。