| lrint / lrintf / lrintl / llrint / llrintf / llrintl | 
浮動小数点値を丸め方向にしたがって、最も近い整数値に丸めます。
[指定形式]
#include <math.h>
long int lrint (double d);
long int lrintf(float d);
long int lrintl(long double d);
long long int llrint (double d);
long long int llrintf(float d);
long long int llrintl(long double d);
[引数]
d 整数に丸める値
[戻り値]
正常:dを整数値に丸めた値
異常:範囲エラーの場合は不定
[備考]
dの絶対値が大きすぎる場合、範囲エラーが発生する場合があります。
丸めた値がリターン値型の範囲外である場合のリターン値は未規定とします。