Everything
Everything
top
RI850V4 環境
デバッグ編
機 能
リアルタイムOS リソース情報 パネルのオープン
列の移動
2. 2. 2 列の移動
リソース情報ツールでは,
リアルタイムOS リソース情報 パネル
に表示されている項目(列)の表示順序を変更することができます。
なお,表示順序の変更は,
リアルタイムOS リソース情報 パネル
の列をドラッグしたのち,移動先にドロップすることにより行います。
図2―2 列の移動
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
表示項目の選択
次のトピックスへ
タブの移動
目次
表示項目の選択
列の移動
タブの移動