Everything
2.14.8 トレース・データを検索する

収集したトレース・データの検索は,ツールバーの ボタンをクリックすることによりオープンするトレース検索 ダイアログにより行います(プログラム実行中は無効)。

このダイアログにおいて,次の操作を行ってください。

なお,タブ選択エリアのタブを選択することにより,命令レベル,またはソース・レベルでトレース・データを検索することができます。

図 2.73

トレース・データの検索(トレース検索 ダイアログ)

 

ここでは,次の操作方法について説明します。

 

2.14.8.1 命令レベルで検索する

2.14.8.2 ソース・レベルで検索する