Everything
1.2 特  長

次に,CS+が提供するデバッグ機能の特長を示します。

 

-

各種デバッグ・ツールとの接続

フルスペック・エミュレータ(IECUBE),オンチップ・デバッギング・エミュレータ(E1/E20/EZ Emulator),COM Portおよびシミュレータと組み合わせて使用することにより,より快適な開発環境を実現できます。

 

-

Cソース・テキストと逆アセンブル・テキストの混合表示

1つのパネル上で,Cソース・テキストと逆アセンブル・テキストを混合表示することができます。

 

-

ソース・レベル・デバッグと命令レベル・デバッグ

Cソース・プログラムに対して,ソース・レベル・デバッグ,または命令レベル・デバッグを行うことができます。

 

-

フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション(コード・フラッシュ)の対応

IECUBEと接続することにより,フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーションを行うことができます。

 

-

データフラッシュ・メモリへの書き込み

選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合,通常のメモリ操作と同様のアクセス方法により,データフラッシュ・メモリの内容を表示/変更することができます(シミュレータを除く)。

 

-

リアルタイム表示更新機能

プログラムの実行が停止した際に,表示情報を自動的に更新するだけでなく,プログラムが実行中の状態であっても,リアルタイムにメモリ/レジスタ/変数の値を表示更新することができます。

 

-

デバッグ環境の保存/復元

ブレークポイントやイベントの設定情報,ファイルのダウンロード情報,パネルの表示状態/位置などのデバッグ環境を保存することができます。