Everything
2.4.2 デバッグ・ツールを切断する

デバッグ・ツールバーの ボタンをクリックすることにより,CS+は接続しているデバッグ・ツールとの通信を切断します。

デバッグ・ツールとの通信を切断すると,メイン・ウインドウのステータスバーが,次のように変化します。

図 2.14

デバッグ・ツールを切断したステータスバー

注意

プログラム実行中にデバッグ・ツールを切断することはできません。

備考

デバッグ・ツールを切断すると,デバッグ・ツールと接続時のみ表示可能なパネル/ダイアログはすべてクローズします。