Everything
2.11.6.2 値の表示形式を変更する

ツールバーの次のボタンにより,このパネルの[行番号/アドレス]エリア/[アドレス]エリア【IECUBE】【シミュレータ】/[データ]エリア【IECUBE】【シミュレータ】の表示形式を変更することができます。

ただし,トレーサが動作中の場合は無効となります。

表記

値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。

 

16進数

このパネル上の値を16進数で表示します(デフォルト)。

10進数

このパネル上の値を10進数で表示します。

8進数

このパネル上の値を8進数で表示します。

2進数

このパネル上の値を2進数で表示します。