Everything
2.12.1.1 【IECUBE】の場合

設定は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[タイマ]カテゴリ内で行います。

図 2.85

[タイマ]カテゴリ【IECUBE】

(1)

[タイマの分周率]

タイマ計測に使用するタイマ・カウンタ(120 MHz)の分周率を選択します(デフォルト:[1/1(8ns/0.6min)])。

注意

Run-Breakタイマ(「2.11.2 実行停止までの実行履歴を収集する」参照)は分周できません。