Everything
2.9.3.4 SFRの内容を変更する

SFRの値は,編集することができます。

[値]エリアにおいて,対象SFR値を選択したのち再度クリックすると,値が編集モードになります([Esc]キーの押下で編集モードをキャンセルします)。

値をキーボードより直接編集したのち,[Enter]キーを押下することにより,変更した値がデバッグ・ツールのターゲット・メモリに書き込まれます。

注意 1.

この操作は,プログラム実行中に行うことはできません。

注意 2.

読み込み専用のSFRの値を変更することはできません。

備考 1.

SFRのサイズより小さい桁の数値が入力された場合,上位の桁を0でパディングします。

備考 2.

SFRのサイズより大きい桁の数値が入力された場合,上位の桁をマスクします。

備考 3.

SFRの値にはASCII文字による入力も可能です。

-

SFR名“DMC0”の値に“0x41”を書き込んだ場合
→DMC0に,“0x41”が書き込まれます。

-

SFR名“DMC0”の値にASCII文字“’A’”を書き込んだ場合
→DMC0に,“0x41”が書き込まれます。