Everything
2.9.6.7 プログラム実行中にウォッチ式の内容を表示/変更する

メモリ パネル/ウォッチ パネルでは,プログラムの実行中に,リアルタイムにメモリ/ウォッチ式の内容を表示更新,および書き換えることができるリアルタイム表示更新機能を備えています。

このリアルタイム表示更新機能を有効にすることにより,プログラムが停止している状態の時だけでなく,実行中の状態であっても,メモリ/ウォッチ式の値の表示/変更を行うことができます。

設定方法についての詳細は,「2.9.1.4 プログラム実行中にメモリの内容を表示/変更する」を参照してください。