この節では,プログラムの実行方法について説明します。
なお,この節で説明する主な操作は,プログラムの実行を制御するためのコマンドをまとめたメイン・ウインドウ上のデバッグ・ツールバー,または[デバッグ]メニューより行います。
注意
デバッグ・ツールバー,および[デバッグ]メニューの各項目は,デバッグ・ツールと接続時のみ有効となります。
図 2.30
デバッグ・ツールバー
図 2.31
[デバッグ]メニュー