プロジェクト・ツリー パネルで選択した[端子図]に対応した情報(製品情報)の表示を行います。
![](r20ut3105jj0110_cscgpv-10.gif)
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択 |
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]を選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択 |
すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルの[端子図]を選択することにより,表示内容が切り替わります。 |