Everything

build.All


プロジェクトのビルドを行います。

[指定形式]

build.All(rebuild = False, waitBuild = True)

[引数]

引数

説明

rebuild

プロジェクトをリビルドするかどうかを指定します。

True :プロジェクトをリビルドします。

False :プロジェクトをビルドします(デフォルト)。

waitBuild

ビルドが完了するまで待つかどうかを指定します。

True :ビルドが完了するまで待ちます(デフォルト)。

False :ビルドが完了するのを待たずに,プロンプトを返します。

[戻り値]

-

waitBuildに“True”を指定した場合

ビルドが正常に完了した場合 : True

ビルドが失敗,またはキャンセルされた場合 : False

 

-

waitBuildに“False”を指定した場合

ビルドの実行開始に成功した場合 : True

ビルドの実行開始に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

プロジェクトのビルドを行います。
プロジェクトにサブプロジェクトを追加している場合は,サブプロジェクトのビルドも行います。

-

rebuildに“True”を指定した場合は,プロジェクトをリビルドします。

-

waitBuildに“False”を指定した場合は,ビルドが完了するのを待たずに,プロンプトを返します。

-

ビルドの成否にかかわらず,ビルドの完了後にbuild.BuildCompletedイベントが発行されます。

[使用例]

>>>build.All()
True
>>>