以下に,CS+ Pythonプロパティ(共通)の一覧を示します。
表 B.7
CS+ Pythonプロパティ(共通)
プロパティ名
機能概要
common.ExecutePath
実行しているCS+のexeファイルのフォルダの絶対パスを参照します。
common.ConsoleClear
アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアする/しないを設定/参照します。
common.EnableRemotingStartup
CS+の起動時に外部ツールと連携する機能を有効にする/しないを設定/参照します。
common.Output
CS+用Python関数の戻り値,またはエラー内容を参照します。
common.ThrowExcept
Python関数の実行時に例外を発生させる/させないを設定/参照します。
common.UseRemoting
Pythonコンソールの起動中に外部ツールと連携する機能を有効にする/しないを設定/参照します。
common.Version
CS+のバージョンを参照します。
common.ViewLine
Pythonコンソールの表示桁数を設定/参照します。
common.ViewOutput
CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容をPythonコンソールに表示する/しないを設定/参照します。