Everything

debugger.Download.Property


デバッグ・ツールのダウンロード・ファイルの条件を設定/参照します。

[指定形式]

debugger.Download.Property = downloadlist

[設定]

設定

説明

downloadlist

デバッグ・ツールのダウンロード・ファイルの条件をリストで設定します。

詳細はDownloadConditionクラスを参照してください。

[参照]

ダウンロード・ファイルの条件のリスト

[詳細説明]

-

デバッグ・ツールのダウンロード・ファイルの条件の設定/参照を行います。

注意

downloadlistで指定するリストは,IronPythonのリストではなく,C#のリストとなります。
そのため,まず条件リストを参照して,そのリストに対して操作してください。

例

di = debugger.Download.Property

このdiに対してリストの操作を行います。

使用方法は[使用例]を参考にしてください。

[使用例]

>>>di = debugger.Download.Property
>>>print di[0].FileName
C:\project\test.abs
>>>print di[0].DownloadFileType
LoadModule
>>>dc = DownloadCondition()
>>>dc.FileName = "C:/project/test2.abs"
>>>dc.DownloadFileType = DownloadFileType.LoadModule
>>>di.Add(dc)
>>>debugger.Download.Property = di
>>>