Everything

debugger.SoftwareTraceLPD.PEList


ソフトウェア・トレース(LPD出力)を使用可能なPE番号の一覧を参照します。【RH850】【E2】

[指定形式]

debugger.SoftwareTraceLPD.PEList

[設定]

なし

[参照]

ソフトウェア・トレース(LPD出力)を使用可能なPE番号のリスト

[詳細説明]

-

ソフトウェア・トレース(LPD出力)を使用可能なPE番号の一覧を参照します。

[使用例]

>>>print debugger.SoftwareTraceLPD.PEList
[0, 1, 2]
>>>