|
|
|
|
|
|
xxxが多重定義されています。本定義は無視されます。
|
|
|
|
|
|
|
The maximum ID of the object is larger than maxdefine. xxx
|
|
|
maxdefine. xxxの値より定義されたオブジェクトの最大ID値が大きいです。
定義されたオブジェクトの最大IDの値が選択されます。
|
|
|
|
|
|
|
xxxの定義が省略されたため,デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定を適用しました。
|
|
|
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定内容は,「RI600V4/RI600PX コーディング編」に記載されているので,確認してください。
|
|
|
|
Timer counter value is less than your setting time.
|
|
|
指定された基本クロック割り込み周期時間(system.tic_nume / system.tic_deno [ms])を誤差なく実現することができません。実際の基本クロック割り込み周期時間は,指定された周期よりも短くなります。
|
|
|
基本クロック割り込み周期時間を長くすることを検討してください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[RTOS情報取得可能位置まで実行]ボタンを押してリアルタイムOSの初期化を終了させてください。
|
|
|
|
パス名またはファイル名が不正です。パス名またはファイル名として使用できる文字を入力してください。
|
|
|
パス名,またはファイル名に指定できない文字を使用しています。
|
|
|
|
|
|
|
259文字を越える文字数を指定することができません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
247文字を越える文字数を指定することができません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
システム情報テーブル・ファイル名とエントリ・ファイル名が同じです。
|
|
|
|
|
|
|
システム情報テーブル・ファイル名とサービス・コール・テーブル・ファイル名が同じです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指定されたパスの属性を書き込み許可に変更してください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Command file is nested. @Option in the command file is ignored.
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
コマンド・ファイルがネストしています。コマンド・ファイル内の@オプションを無視しました。
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
コマンド・ファイルがネストしています。コマンド・ファイル内の@オプションを無視しました。
|
|
|
コマンド・ファイルがネストしています。コマンド・ファイル内の@オプションを無視しました。
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
オプション( yyy)によりOption( xxx)が無効になりました。
|
|
|
オプション yyyの指定にともない,オプション xxxの指定が無効となりました。
|
|
|
Option ( xxx) became invalid by Option ( yyy).
|
|
|
オプション yyyの指定にともない,オプション xxxの指定が無効となりました。
|
|
|
|
CF850MPでサポートしていないキーワード( xxx)をコメントアウトしました。
|
|
|
|
キーワード( xxx)として仮の例外要因コード( yyy)が設定されました。
|
|
|
|
使用するサービス・コール( xxx)が二重定義されています。
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Reserved ID ( xxx) must be 0 in this version (0 assumed).
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
このバージョンでは,予約ID( xxx)は0でなければなりません(強制的に0にします)。
|
|
|
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Defined value ( xxx) in the reserved area is ignored.
|
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
|
|
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Value is aligned to 2 bytes (result: xxx).
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
指定した値が2バイト境界値ではありません。CF78V4では2バイト境界値 xxxに切り上げて処理を続行します。
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Value is aligned to 4 bytes (result: xxx).
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
4バイト・アラインしました(その結果は xxxです)。
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
yyyバイト・アラインしました(その結果は xxxです)。
|
|
|
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Value ( xxx) is assumed to be a set value.
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2.xx.xx】
Maximum number to make object must be a number of defined object or maximum number of ID ( xxx assumed).
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
生成可能な最大値は,定義数またはIDの数値の最大値になります(強制的に xxxにします)。
|
|
|
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
The maximum priority level " xxx" is defined. But set the maximum priority level to " yyy" because the task with initial priority " yyy" is defined.
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
タスクの最大優先度として xxxを定義していますが,タスクの初期優先度として yyyが指定されているため,タスクの最大優先度として yyyが指定されたものとして処理を続行します。
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
CPU type is multiple defined in CF file and -cpu option ( xxx assumed).
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2 .xx. xx】
システム・コンフィギュレーション・ファイル内と-cpuオプションでCPUタイプが二重定義されています。-cpuオプションのCPUタイプ( xxx)を有効とします。
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
Register mode is multiple defined in CF file and -reg option ( xxx assumed).
|
|
|
システム・コンフィギュレーション・ファイル内と-regオプションでレジスタ・モードが二重定義されています。-regオプションのレジスタ・モード( xxx)を有効とします。
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2.xx.xx】
Value of "maxint" differs from the value defined in the device file (the value defined in the device file is used).
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
“maxint”(MAX_INTの第2引数)がデバイス・ファイルで定義された値と異なっています(デバイス・ファイルで定義された値を使用します)。
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Memory area ( xxx) is not used, so information of ( xxx) is not output.
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
このメモリ領域は使用されないため,情報は出力されません。
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Interval time of a cyclic handler was rounded up (result: xxx).
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
周期ハンドラの起動間隔を切り上げました(その結果は xxxです)。
|
|
|
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Initial interval time of a cyclic handler was rounded up (result: xxx).
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
周期ハンドラの初期起動間隔を切り上げました(その結果は xxxです)。
|
|
|
ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。
|
|
|
|
プロパティの設定がロード・モジュールに反映されていません。反映するにはビルドしてください。
|
|
|
プロパティで設定,変更後にビルドをしていないため,ロード・モジュールとプロパティ設定で矛盾が生じています。例えば,ハード・トレース用ロード・モジュールをロードしているときに,プロパティでソフト・トレース・モードに変更した場合などに表示されます。
|
|
|
|