Everything
 

キーボードのユーザ設定 ダイアログ


各コマンドに対して,ショートカット・キーを割り当てます。

図 A.64

キーボードのユーザ設定 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

ユーザ設定 ダイアログの[ツールバー]タブにおいて,[キーボード...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[コマンドの指定]エリア

(a)

[分類]

CS+が提供するコマンドのカテゴリを一覧表示します。

(b)

[コマンド]

[分類]で選択されているカテゴリに属するコマンド名とそのアイコン(存在する場合のみ)を一覧表示します。

[分類]で“(すべてのコマンド)”を選択している場合は,CS+が提供するすべてのコマンド名とそのアイコン(存在する場合のみ)を表示します。

(2)

[キーの指定]エリア

現在,[コマンド]で選択されているコマンドに割り当てられているショートカット・キーをデフォルトで表示します(キーの割り当てがない場合は“なし”を表示)。

割り当てるショートカット・キーを変更する場合は,以下のドロップダウン・リストの中から任意のキーを選択したのち,[割り当て]ボタンをクリックします。

なし

Shift + F1~F12

Ctrl + Shift + 0~9

Alt + Right

Insert

Ctrl + Insert

Ctrl + Shift + A~Z

Alt + Down

Delete

Ctrl + Delete

Ctrl + Shift + F1~F12

Alt + 0~9

F1~F12

Ctrl + 0~9

Alt + Backspace

Alt + F1~F12

Shift + Insert

Ctrl + A~Z

Alt + Left

 

Shift + Delete

Ctrl + F1~F12

Alt + Up

 

 

[割り当てられているコマンド]には,現在,[キーの指定]エリアで選択されているショートカット・キーに割り当てられているコマンド名を表示します(キーの割り当てがない場合は“なし”を表示)。

(3)

[説明]エリア

現在,[コマンド]で選択されているコマンドの機能説明をポップアップ表示します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

割り当て

現在,[コマンド]で選択されているコマンドに対し,[キーの指定]エリアで選択されているキーをショートカット・キーとして割り当てます。

ただし,[キーの指定]エリアで選択されているキーが,他のコマンドのキーとしてすでに割り当てられている場合は,本ボタンは無効となります。

削除

現在,[コマンド]で選択されているコマンドに割り当てられているショートカット・キーの割り当てを解除します([キーの指定]エリアのドロップダウン・リストでは“なし”が表示されます)。

ただし,[コマンド]で選択されているコマンドにキーの割り当てがない場合は,本ボタンは無効となります。

すべて戻す

現在設定されているショートカット・キーの割り当てをすべてデフォルトの状態に戻します。

閉じる

ショートカット・キーの割り当てを中止し,本ダイアログをクローズします。