Everything
 

新しいツール ダイアログ


メイン・ウインドウに表示する“新規ツールバー”を作成します。

図 A.62

新しいツール ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

ユーザ設定 ダイアログの[ツールバー]タブにおいて,[新規作成...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[ツールバー名]

新規に作成するツールバーの名称をキーボードより直接入力します。

デフォルトでは,“UltraToolbar1”が指定されます。

(2)

[配置]

新規に作成したツールバーの配置場所を以下のドロップダウン・リストにより選択します。

なお,ここで指定した配置場所は,新規に作成完了した直後に表示される位置を意味します(ツールバーを直接ドラッグ&ドロップ操作することにより,配置位置は自由に変更することができます)。

上端にドッキング

メイン・ウインドウの上端に表示します(デフォルト)。

下端にドッキング

メイン・ウインドウの下端に表示します。

左端にドッキング

メイン・ウインドウの左端に表示します。

右端にドッキング

メイン・ウインドウの右端に表示します。

フローティング

メイン・ウインドウ上で固定されずに表示します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

指定した内容で新規にツールバーを作成し,本ダイアログをクローズします。

新規に作成されたツールバー名は,チェックが付与された状態でユーザ設定 ダイアログの[ツールバー]タブ上の一覧に追加されます。

キャンセル

新規ツールバーの作成を中止し,本ダイアログをクローズします。