Everything
E.2 デバッグ専用プロジェクトを作成する

デバッグ専用プロジェクトの作成は,「2.3.2 新しいプロジェクトを作成する」,または「2.3.3 新しいサブプロジェクトを追加する」で示したプロジェクトの作成方法と同様に,[プロジェクト]メニュー→[新しいプロジェクトを作成...],またはプロジェクト・ツリーでプロジェクト・ノードを選択したのちコンテキスト・メニューの[追加]→[新しいサブプロジェクトを追加...]を選択することでオープンするプロジェクト作成 ダイアログで行います。

ただし,デバッグ専用プロジェクトを作成するためには,プロジェクト作成 ダイアログ上の[プロジェクトの種類]において,[デバッグ専用]を選択します。

図 E.2

プロジェクト作成 ダイアログ(デバッグ専用プロジェクト作成時)

 

すべての項目の設定注を完了したのち,[作成]ボタンをクリックすると,[作成場所]で指定した場所にデバッグ専用プロジェクトのプロジェクト・ファイルを作成し,プロジェクト・ツリー パネルに作成したデバッグ専用プロジェクトの構成がツリー表示されます。

注

各項目の設定方法についての詳細は,以下を参照してください。

図 E.3

プロジェクト・ツリー パネル(デバッグ専用プロジェクト作成後)