プロジェクト・ツリー上のボタンで,ファイル,およびカテゴリ・ノードの表示順を変更することができます。
| 
図 2.59 | ツールバー(プロジェクト・ツリー パネル) | 
 
プロジェクト・ツリー パネルのツールバーで,以下のいずれかのボタンを選択してください。
|  |  | 
| 
  
  
  | 
カテゴリ・ノード,およびファイルを名前順でソートします。 
 :	昇順 
 :	降順 
 :	昇順 | 
| 
  
  
  | 
カテゴリ・ノード,およびファイルをタイムスタンプ順でソートします。 
 :	降順 
 :	昇順 
 :	降順 | 
| 
  | 
カテゴリ・ノードとファイルをユーザが指定した順で表示します(デフォルト)。 
カテゴリ・ノード,およびファイルをドラッグ・アンド・ドロップすることにより,表示順を任意に変更することができます。 |