本ダイアログの呼び出し元に設定するMISRA-Cルール番号の選択を行います。
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
| 
- | [コンパイル・オプション]タブの[MISRA-Cルール検査]カテゴリの[ルール番号],[除外するルール番号],[必須ルールの他にチェックするルール番号],[必須ルールから除外するルール番号] | 
| 
- | [個別コンパイル・オプション]タブの[MISRA-Cルール検査]カテゴリの[ルール番号],[除外するルール番号],[必須ルールの他にチェックするルール番号],[必須ルールから除外するルール番号] | 
[各エリアの説明]
本ダイアログの呼び出し元に指定可能なMISRA-Cルール番号の一覧を表示します(昇順)。
設定するルール番号をチェック・ボックスにより選択します。
| 
備考 | 本ダイアログの呼び出し元において,すでにルール番号を設定していた場合は,該当するルール番号のチェック・ボックスはデフォルトでチェック状態となります。 | 
[機能ボタン]
|  |  | 
| 
OK | 
本ダイアログをクローズし,選択したルール番号を呼び出し元に設定します。 | 
| 
キャンセル | 
ルール番号の選択をキャンセルし,本ダイアログをクローズします。 | 
| 
すべて有効 | 
[選択項目]において,すべてのルール番号を選択します。 | 
| 
すべて無効 | 
[選択項目]において,すべてのルール番号の選択を解除します。 | 
| 
ヘルプ | 
本ダイアログのヘルプを表示します。 |