Everything
2.10 マルチコア用プロジェクトを設定する

マルチコア用プロジェクトとして,関連のあるブート・ローダ・プロジェクトと各アプリケーション・プロジェクトの情報をブート・ローダ・プロジェクトに設定します。

これにより,ブート・ローダ・プロジェクトをデバッグする際,アプリケーション・プロジェクトが自動的にビルドされてシンボルのアドレスが関連付けられ,デバッグがしやすくなります。また,各プロジェクトが生成するヘキサ・ファイルを1つに結合することができます。

関連付けについての詳細は「2.10.1構成するアプリケーション・プロジェクトを設定する」,ヘキサ・ファイルの結合についての詳細は「2.10.2複数のオブジェクトを結合する」を参照してください。

 

注意

プロジェクトを1つだけ選択してマイクロコントローラを変更すると,[ブート・ローダ]タブの[構成プロジェクト]カテゴリの[構成するアプリケーション・プロジェクト]プロパティの設定が削除されます。関連付けを保って変更するには,プロジェクト・ツリー パネルで関連する複数のプロジェクトを選択した後,マイクロコントローラを変更してください。