| セクション設定 ダイアログにおいて,アドレス-セクション・エリア内のアドレスを選択したのち,[削除...]ボタンをクリック | 
セクション設定 ダイアログで選択しているアドレスに属するすべてのセクション名を表示します。
セクション名をクリックすることにより,削除するセクションを選択します。
[Ctrl]キー+左クリック,または[Shift]キー+左クリックにより,複数選択することができます。
| 本ダイアログをクローズし,選択したセクションをセクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアから削除します。 セクション・グループ(アドレスと属するセクション)に属するセクションがなくなる場合は,そのセクション・グループを削除します。 | |
| 本ダイアログをクローズし,すべてのセクション(セクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアで選択しているセクション・グループ)を削除します。 | |