Everything
2.3.2 アセンブル・リストを出力する

アセンブル結果はアセンブル・リスト・ファイルに出力されます。

(1)

Cソース・ファイル/C++ソース・ファイルの場合

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[コンパイル・オプション]タブを選択します。

アセンブル・リストを出力するには,[リスト]カテゴリの[ソース・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (-listfile)]を選択してください。

図 2.14

[ソース・リスト・ファイルを出力する]プロパティ

(2)

アセンブラ・ソース・ファイルの場合

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[アセンブル・オプション]タブを選択します。

アセンブル・リストを出力するには,[リスト]カテゴリの[アセンブル・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (-listfile)]を選択してください。

図 2.15

[アセンブル・リスト・ファイルを出力する]プロパティ

 

備考

アセンブル・リスト・ファイルについての詳細は,「CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。