プロジェクト(メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクト)に対するビルド・オプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルを表示します。
コンポーネントに対する各タブを選択し,必要なプロパティを設定することにより,ビルド・オプションを設定することができます。
コンパイル・フェーズ → [コンパイル・オプション]タブ
アセンブル・フェーズ → [アセンブル・オプション]タブ
リンク・フェーズ(アプリケーション・プロジェクト) → [リンク・オプション]タブ
ヘキサ出力フェーズ → [ヘキサ出力オプション]タブ
リンク・フェーズ(ライブラリ・プロジェクト) → [ライブラリアン・オプション]タブ
ライブラリ・ジェネレート・フェーズ → [ライブラリ・ジェネレート・オプション]タブ