Everything

R_ATUIV_Timerknm_Get_InputCapturex


インプットキャプチャレジスタの値を読み出します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_ATUIV_Timerknm_Get_InputCapturex ( uint32_t * value );

備考

kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号,xはレジスタ番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint32_t * value;

インプットキャプチャレジスタの値を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし