Everything

R_CSIGm_Create_UserInit


クロック同期シリアルインタフェースGに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

備考

本API関数は,R_CSIGm_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

void    R_CSIGm_Create_UserInit ( void );

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし