R_CSIHm_Slave_Receive
スレーブモードでデータ受信を行います。
備考 1.
本API関数では,2バイト単位の受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。
備考 2.
本API関数の呼び出し後,R_CSIHm_Startを呼び出すことにより開始されます。
[指定形式]
MD_STATUS R_CSIHm_Slave_Receive ( uint16_t * rx_buf, uint16_t rx_num );
備考
mは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint16_t * rx_buf;
受信するデータを格納するバッファへのポインタ
I
uint16_t rx_num;
受信するデータの総数
[戻り値]
マクロ
MD_OK
正常終了
MD_ARGERROR
引数の指定が不正