-   
   get_tid
   iget_tid
  
    -   
  
 ER      get_tid ( ID *p_tskid );
 ER      iget_tid ( ID *p_tskid );
 RUNNING状態のタスクのIDを
p_tskidで指定された領域に格納します。
 
 RUNNING状態のタスクが存在しない場合(IDLE状態)には,
p_tskidで指定された領域に
TSK_NONEを格納します。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 
 備考	 タスクからiget_tidを発行した場合,および非タスクからget_tidを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
 | 
  
    |  |  | 
 -	 呼び出しタスクからのp_tskid が示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。
 |