Everything

ref_mtx

概要
ミューテックス詳細情報の参照
C言語形式
 ER      ref_mtx ( ID mtxid, T_RMTX *pk_rmtx );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mtxid;
ミューテックスのID
O
 T_RMTX  *pk_rmtx;
ミューテックス詳細情報を格納する領域へのポインタ

【 ミューテックス詳細情報T_RMTXの構造 】
 typedef struct  t_rmtx {
         ID      htskid;         /*ロックの有無*/
         ID      wtskid;         /*待ちタスクの有無*/
 } T_RMTX;

機能
mtxidで指定されたミューテックスのミューテックス詳細情報(ロックの有無,待ちタスクの有無など)をpk_rmtxで指定された領域に格納します。
- htskid
ミューテックスをロックしているタスクが存在しているか否かが格納されます。
TSK_NONE: ロックしているタスクは存在しない
その他: ロックしているタスクのID
- wtskid
ミューテックスの待ちキューにタスクがキューイングされているか否かが格納されます。
TSK_NONE: 待ちキューにタスクはキューイングされていない
その他: 待ちキューの先頭にキューイングされているタスクのID
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- mtxid≦0
- mtxidVTMAX_MTX
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。