Everything

vsys_dwn

ivsys_dwn

概要
システム・ダウン
C言語形式
 void    vsys_dwn ( W type, VW inf1, VW inf2, VW inf3 );
 void    ivsys_dwn ( W type, VW inf1, VW inf2, VW inf3 );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 W   type;
エラー種別
I
 VW  inf1;
システム・ダウン情報1
I
 VW  inf2;
システム・ダウン情報2
I
 VW  inf3;
システム・ダウン情報3

機能
typeには,エラー種別として発生したエラーに対応した値(1~0x7FFFFFFF)を設定してください。なお,0以下の値はRI600V4によって予約されています。
本サービス・コールからリターンすることはありません。
パラメータ仕様の詳細は,「13.2.2 システム・ダウン・ルーチンのパラメータ」を参照してください。
本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。
備考 RI600V4 内部で異常を検出した場合にも,システム・ダウン・ルーチンが呼び出されます。
戻り値
なし