Everything

rsm_tsk

irsm_tsk

概要
SUSPENDED状態の解除
C言語形式
 ER      rsm_tsk ( ID tskid );
 
 ER      irsm_tsk ( ID tskid );
 
アセンブリ言語形式
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_rsm_tsk
 
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_irsm_tsk
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
 
機能
tskidで指定されたタスクのサスペンド要求カウンタから0x1を減算したのち,対象タスクのSUSPENDED状態を解除します。
これにより,対象タスクは,SUSPENDED状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からWAITING状態へと遷移します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,サスペンド要求がキューイングされていた(減算結果が0x0以外)場合には,状態操作処理は実行されず,サスペンド要求カウンタの減算処理のみが実行されます。
備考1 本サービス・コールを発行した際,対象タスクがREADY状態へと遷移する場合は,該当タスクの優先度に対応したレディ・キューの最後尾にキューイングし直す処理もあわせて実行されます。
備考2 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態以外の場合には,戻り値として“E_OBJ”が返されます。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_OBJ
-41
対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態でない