Everything

sns_loc

概要
CPUロック状態の参照
C言語形式
 BOOL    sns_loc ( void );
 
アセンブリ言語形式
 CALL    !!_sns_loc
 
パラメータ
なし
機能
本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(CPUロック状態,非CPUロック状態)を獲得します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:CPUロック状態,FALSE:非CPUロック状態)”が返されます。
備考 CPUロック状態へはloc_cpu,またはiloc_cpuを発行することにより,非CPUロック状態へはunl_cpu,またはiunl_cpuを発行することにより遷移します。
戻り値
マクロ
数値
意味
TRUE
1
正常終了(CPUロック状態)
FALSE
0
正常終了(非CPUロック状態)