Everything

sta_tsk

ista_tsk

概要
タスクの起動(起動要求をキューイングしない)
C言語形式
 ER      sta_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
 
 ER      ista_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
 
アセンブリ言語形式
 MOVW    BC, #stacd_lo
 MOVW    DE, #stacd_hi
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_sta_tsk
 
 MOVW    BC, #stacd_lo
 MOVW    DE, #stacd_hi
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_ista_tsk
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
I
 VP_INT  stacd;
タスクの起動コード
 
機能
tskidで指定されたタスクをDORMANT状態からREADY状態へと遷移させます。
これにより,対象タスクは,初期優先度に対応したレディ・キューの最後尾にキューイングされ,RI78V4のスケジューリング対象となります。
備考1 本サービス・コールでは,起動要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがDORMANT状態以外の場合には,状態操作処理は実行されず,戻り値として“E_OBJ”が返されます。
備考2 本サービス・コールの発行により起動されたタスクには,起動コードとして“stacd”が引き渡されます。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_OBJ
-41
対象タスクがDORMANT状態でない