Everything

trcv_mbx

概要
メッセージの受信(タイムアウト付き)
C言語形式
 ER      trcv_mbx ( ID mbxid, T_MSG **ppk_msg, TMO tmout );
 
アセンブリ言語形式
 MOVW    AX, #tmout_hi
 PUSH    AX
 MOVW    AX, #tmout_lo
 PUSH    AX
 MOVW    BC, #LOWW(_ppk_msg)
 MOV     A, #mbxid
 CALL    !!_trcv_mbx
 ADDW    SP, #0x0004
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mbxid;
メールボックスのID
O
 T_MSG   **ppk_msg;
メッセージの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
I
 TMO     tmout;
待ち時間(単位:ティック)
TMO_FEVR: 永久待ち
TMO_POL: ポーリング
数値: 待ち時間
 
機能
mbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスをppk_msgで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信処理は実行されず,自タスクを対象メールボックスの待ちキューにメッセージの受信要求順(FIFO順)でキューイングします。
これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(メッセージ待ち状態)へと遷移します。
なお,メッセージ待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,メッセージ待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
メッセージ待ち状態の解除操作
エラー・コード
snd_mbxの発行により,対象メールボックスにメッセージが送信された
E_OK
rel_waiの発行により,メッセージ待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,メッセージ待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
tmoutで指定された待ち時間が経過した
E_TMOUT

備考1 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“rcv_mbxと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“prcv_mbxと同等の処理”を実行します。
備考2 メッセージT_MSG,T_MSG_PRIについての詳細は,「12.5.5 メッセージ」を参照してください。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,メッセージ待ち状態を強制的に解除された
E_TMOUT
-50
待ち時間が経過した