|
-change_message 【V1.07.00以降】
|
指定した警告メッセージをエラーメッセージに変更します。
[指定形式]
-change_message=error={num|num1-num2}[, ...]
|
[詳細説明]
- | 指定した警告メッセージをエラーメッセージに変更します。 |
本オプションが対象とするメッセージ番号は,W0510000~W0549999です。
- | num,num1,num2には,メッセージ番号の下位5桁を指定します。 |
num1-num2の形式で指定すると,その範囲に含まれるメッセージ番号を指定したものとみなします。
- | num,またはnum1-num2を省略した場合は,対象の全ての警告メッセージをエラーメッセージに変更します。 |
- | 本オプションを複数指定した場合は,すべての指定が有効になります。 |
- | 存在しないメッセージ番号を指定した場合は,無視します。 |
メッセージ番号については,「10. メッセージ」を参照してください。
[使用例]
- | W0520000~W0549999をエラーに変更します。 |
>ccrh -change_message=error=20000-49999 a.c
|