Everything

^


第1項の値と第2項の値のビットごとの排他的論理和を求めます。

[機能]

第1項の値と第2項の値のビットごとの排他的論理和をとり,その値を返します。

[使用例]

mov32   0x9A ^ 0x9D, r10        ; (1)

(1)

“0x9A”と“0x9D”の排他的論理和をとります。
よって,“0x7”を返します。
したがって,(1)は“mov 0x7, r10”と記述することもできます。