ENDIF
制御範囲の終わりを示します。
[指定形式]
[△]$[△]ENDIF[△]絶対値式[△][;コメント]
[機能]
条件アセンブル制御命令による制御の範囲の終わりを示します。
[用途]
-
ソース・モジュールを大幅に変更することなく,アセンブル対象となるソース・ステートメントを変更することができます。
ソース・モジュール中に,プログラム開発中にのみ必要となるデバッグ文などを記述した場合,そのデバッグ文を機械語に変換する/しないを条件付きアセンブルのスイッチ設定により選択することができます。