jarl
-
デバイスのjarl命令は,次の形式です。
JARL disp22, reg2
JARL disp32, reg1
JARL [reg1], reg3
asrhでは,上記に加えて,次の形式も指定できます。
jarl22 disp, reg2
jarl32 disp, reg1
jarlは,-Xasm_far_jumpオプションを指定しない場合はdisp22,指定した場合はdisp32と解釈されます。
jarl22,jarl32は,常に固定のdisp幅で出力したい場合に指定します。これらは-Xasm_far_jumpオプションの影響をうけません。