ポインタについては,“const”の指定場所により,異なる解釈がされます。
なお,.constセクションを.zconstセクションに割り当てるときは#pragma section zconst指定をしてください。.constセクションを.zconst23セクションに割り当てるときは#pragma section zconst23指定をしてください。
ポインタが示すオブジェクト(*p)を書き換えできないことを示します。
したがって,以下のようになり,ポインタ自体はRAM(.dataなど)に配置されます。
したがって,以下のようになり,ポインタ自体はROM(.const/.zconst/.zconst23)に配置されます。