CC-RLは,次の特長を備えています。
(1)
C90およびC99に準拠した言語仕様
C言語仕様は,C90およびC99規格に準拠しています。
(2)
高度な最適化
大域最適化を含む高度な最適化を適用します。
これにより,コード・サイズ,および実行速度に優れたコードを生成します。
(3)
高い移植性
オブジェクトコード・フォーマットには業界標準であるELFを採用しています。また,デバッグ情報には業界標準フォーマットであるDWARF2/3を採用しています。
(4)
多機能性
ルネサス エレクトロニクス製ツール,およびパートナー製ツールとの連携による静的解析機能などを提供します。